This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226如果 VBus 被连接、但单元未通电、这将损坏 AD

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/931978/ina226-if-vbus-is-connected-but-unit-not-powered-will-this-damage-the-ad

主题中讨论的其他器件:INA226

您好、TI、

喜欢您的产品! 谢谢。

我有疑问....

如果我将 INA226 VBus 和 GND 连接到电池并且设备未通电、 这会损坏 ADC 吗?

TIA

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6415564、

    感谢您在论坛上发帖。 我们希望为您的问题提供快速服务。 对于周末的非工作时间、我们深表歉意。

    不会损坏 INA226。 VBUS、IN+和 IN-引脚的输入电压范围与电源电压无关。 只要 GND 引脚连接到电池的负极端子和系统接地、则在向这些输入/测量引脚施加电压时不需要为器件通电。 这是使用电流感应放大器和功率监控器的主要优势之一。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    很高兴知道你们提供了支持。 完美的服务