This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358-N:LM358N 上的电路不稳定

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358-N, LM358, TL3472, LM6142, TLE2142, TLC082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929462/lm358-n-the-circuit-on-the-lm358n-is-unstable

器件型号:LM358-N
主题中讨论的其他器件: LM358TL3472LM6142TLE2142TLC082

帮助我弄清楚电子电路。 电路板位于控制比例液压控制阀的设备上。 电路板出现在非工作状态。 我不是一名电子工程师、我是一名不同类型的工程师。 我对电路板有很长时间的了解、但我仍然设法调试了电路板、但它的工作不稳定。 很长时间以来、我无法理解是什么问题、但我想我发现 Texa Instruments 的运算放大器 lm358-N 工作不稳定(如噪声)。
我写信给德州仪器的支持部门、目的是帮助我找到一个稳定的运算放大器。对此、有人告诉我应该丢弃运算放大器的参数。 我不知道具体需要什么运算放大器参数、我不是电子工程师。
我的波形方案的简要说明。 我的方案类似于脉宽调制。 lm368引脚5被馈入一个恒定的矩形信号、晶体管的输出是一个频率约为40kHz 的矩形信号。 该方案有效、但不稳定。
请查看两种信号形式#3 (不带计数器4017)和计数器4017 (馈送到比例液压线圈)以及其他信号形式。 帮助我找到 lm358N 的模拟器件,我想知道 lm358N 不稳定的原因是什么?
我对德州仪器公司没有任何反对、只是运算放大器 LM358-N 不合适!!
         这似乎很有趣,但这是我生活中的主要问题之一。 希望得到帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxim、您好 、欢迎来到 e2e 论坛。

    请尝试删除 C22和 C24,这些电容器的放置会对稳定性造成不良影响,因此出现振荡并不是很奇怪。

    通常、这些电容器位于 R65和 R68之间、但这可能会使 PWM 开关边沿变暗。

    如果您想尝试其他稍微不同的运算、请使用 LM358P

    哪些节点(测试点)属于波形?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ron Michallick"]

    Maxim、您好、欢迎来到 e2e 论坛。

    请尝试删除 C22和 C24,这些电容器的放置会对稳定性造成不良影响,因此出现振荡并不是很奇怪。

    通常、这些电容器位于 R65和 R68之间、但这可能会使 PWM 开关边沿变暗。

    如果您想尝试其他稍微不同的运算、请使用 LM358P

    哪些节点(测试点)属于波形?

     

    [/报价]

    前两个波形(имя файла#18和#14)属于 No 1

    第三个和第四个波形(имя файла#01和#18)属于 No 2

    第5个和第6个波形(имя файла#15和#16)属于第3个波形

    第七个波形是指第7个

    如果没有 C22和 C 24电容器、该电路将无法工作。

    波形#18和#16没有4017除数计数器。

    当我启动电路运行时、电路板开始出现波动、当我断开4017计数器与电路的连接时、电路继续工作、波形变得稳定。

    从这篇文章中、我认为我的运算放大器产生了噪声。  

    www.edn.com/.../

    您认为 lm358P 芯片为什么适合我?

    我是俄语的、不知道英语、我使用翻译。 因此、翻译可能不准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxim、

    我假设前两个波形是测试点'NO1';噪声是不良的波形结果、较干净的波形是良好的。 该测试点是 运算放大器的输入信号。 因此,运算放大器不可能产生此噪声信号(直接)。  "No2"波形为缓慢上升和下降、LM358可能不够快、无法控制灌电流电路。

    我看到 LM358在插槽中、通过更换插槽中的器件是否会出现问题并消失?

    尝试 LM358P 只是获得不同结果的机会。 我不知道这是否会更好、更差或相同。 (可能相同)

    还有许多其他更快的选择、TL3472、TLC082、TLE2142、LM6142、 LMC6132

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    您是否联系过制造商?

    您是否有关于阀门的一些数据? 电感、电阻、共振频率等?

    您最近是否更换过阀门?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ron Michallick"]

    Изречение μ A、

    Я предполагаю、что первые две осциллограммы являются тестовой точкой"No1";шум-это плохой результат осциллограммы、а более чистая осциллограмма-хорошая。 эта тестовая точка является входным сигналом для операционного усилителя。 Поэтому операционный усилитель не мог создать этот шумящий сигнал μ A (непосредственно μ A)。 Сигналы" No2 "медленно поднимаются и падают、 LM358 может быть недостаточно быстрым、чтобы управлять цепью токоотвода。

    Я вижу μ A、что LM358 μ A、возникает ли проблема и уходит ли она μ A、находится в сокете меняя устройство в этом сокете μ A?

    Попытка LM358P -это просто шанс на другой результат μ A。 Я не знаю、будет ли это лучше、хуже или то же самое。 (вероятно、то же самое)

    есть много других более быстрых вариантов、 TL3472TLC082 TLE2142 LM6142 、 LMC6132

    我将 цитата 尽快回答[/回答]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [цитата пользователя=" kai klaas69"]

    Привет Максим μ A、

    вы связывались с производителем?

    у вас есть какие-то данные по клапанам? Индуктивность、сопротивление、резонансная частота и т。 Д……

    вы недавно меняли клапаны?

    Кай μ A

    Я постараюсь ответить как можно скорее μ цитата μ V]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉、我收到了很长的回复。 工作量太大。 我在 LM358P 德州仪器芯片上运行了测试、但电路未启动。 我怀疑这个 lm358p 芯片是假的。

    在我国(俄罗斯),TL3472、TLC082、TLE2142、LM6142、LMC6132很难担任这些职务。 它们只能按顺序运行。

    在我国(俄罗斯),TL3472、TLC082、TLE2142、LM6142、LMC6132很难担任这些职务。 它们只能按顺序运行。 我将订购 lm6142 (交货时间为3-5周)。 我在两个板上和在板上组装的方案(附图)、所有方案都有相同的问题。

    您能告诉运算放大器主要参数是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Maxim Kachurin"]

    [цитата пользователя=" kai klaas69"]

    Привет Максим μ A、

    вы связывались с производителем?

    у вас есть какие-то данные по клапанам? Индуктивность、сопротивление、резонансная частота и т。 Д……

    вы недавно меняли клапаны?

    Кай μ A

    Я постараюсь ответить как можно скорее μ цитата μ V]

    на гидрораспределителях есть две катушки、одна родная(старая)、вторая новая。 Узнать параметры от старой катушки не представляется возможным μ A。 Я купил новую катушку в Германии、пытался получить информацию о параметрах катушки(но мне ее так и не дали)。 Я снова сделаю запрос на параметры катушки、может быть、на этот раз мне повезет。

    [/я специально купил его для этой цели]у меня также есть прибор LCR 表、я могу использовать его для снятия показаний катушки(μ m)。 Я сниму показания и дам вам знать μ цитата μ V]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    我是一个德语。 我可以和制造商一起为您做电话工作:-)

    Kai