This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA659:有关电流噪声的问题

Guru**** 2909920 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA659, OPA859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/909154/opa659-question-about-current-noise

器件型号:OPA659
主题中讨论的其他器件: OPA859

OPA659数据表将频率高达10MHz 时的电流噪声指定为1.8fA/rtHz。  电流噪声是否增加到10MHz 以上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但谁在这一级别上关心。 噪声增益形状通常会使电压噪声成分占主导地位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电流噪声保持在接近1.8fA/rtHz 时、情况就会如此。  对于 OPA859、低频时的电流噪声小于1fA/rtHz、但在100MHz 时、该噪声会增加到~4pA/rtHz。  我的应用不能接受这么大的电流噪声、因此我需要知道 OPA659电流噪声随频率高于10MHz 而增加的程度。
    谢谢、
    George Vella-Coleiro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您能否发布原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 OPA859中看到了该图、当然是一个设计人员仿真、在 TINA 模型中不太可能、

    OPA659可能类似、但只有设计人员仿真才能知道、  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA859数据表中的波形图是提示我提出问题的原因。  我不清楚它是仅适用于 CMOS 晶体管、还是也适用于 JFET。  OPA659数据表中的图22显示了高达10MHz 的电流噪声常数、这不同于 OPA859中的变化方式、因此我怀疑 OPA859数字不适用于 OPA659。  是否有任何方法可以找出 OPA659在一个数量级内的行为方式?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    OPA859数据表上的波形图更准确地表示了电流噪声在 OPA659上的行为方式。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、OPA659数据表会偏离线、因为它在10MHz 时显示的电流噪声为1.8fA/rtHz、而在10MHz 时 OPA859具有~0.8pA/rtHz。  我应该相信哪一个?  还是两者都错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我会详细介绍这一点、然后再返回给您。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    请使用 OPA659的1.8fA/rtHz 作为随频率升高的电流噪声的初始平带数。 10MHz 时的电流噪声将更接近 OPA859的幅度、而不是1.8fA/rtHz。

    最棒的

    Hasan Babiker