This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111在 EMI 环境中是否需要屏蔽布置

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/933861/xtr111-does-xtr111-need-shielding-arrangement-in-emi-environment

器件型号:XTR111

您好!

我正在为电流环路应用开发 XTR111。 XTR111嵌入在传感器中。 传感器安装在 EMI 占主导地位的环境中。 是否需要屏蔽 XTR111? XTR111功能是否受 EMI 条件影响? 如果是、应特别小心。 请建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林格穆尔西,

    我们谈论的是什么 EMI?

    您是否阅读过 EVM 用户指南?

    XTR111评估模块用户指南(修订版 B)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看 TIDA-01536 XTR11参考设计。 第2.3.6节提供了建议的保护电路。  

    您还可以查看此博客文章 、该文章详细介绍了如何保护3线模拟输出。 在工业环境 中、器件易受 EMI/RFI 干扰以及过压条件的影响、这些过压条件会导致电气过载(EOS)损坏。 电流变送器系统需要设计为稳健耐用、并能够抵抗可能导致电气过载或不良性能的环境危害。 由于 电流环路会降低但不能完全消除对 EMI/RFI 的敏感度、因此屏蔽也会有所帮助。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏蔽始终是一个好主意。 将屏蔽件连接到 XTR111的接地引脚(引脚10)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你还应该感谢 Katlynne :-)

    Kai