This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4354:使用 OPA4354时、芯片温度高。

Guru**** 2504795 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/909788/opa4354-when-using-opa4354-chip-temperature-is-high

器件型号:OPA4354

大家好、

我的客户使用 OPA4354、芯片温度高。 下面是 SCH。

您是否知道 温度为何较高以及如何降低 温度。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    我立即注意到、1.65V 基准电压不够低欧姆。 一个简单的10k 分压器不适合生成伪接地。 其结果是运算放大器通过其流入该节点的电流的压降相互"观察"。 这可能会导致不必要的反馈并导致不稳定。

    此外、伪接地的非消失源电阻(5k!) 导致差分放大器严重失衡、从而严重降低其共模抑制性能。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如何适应?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、馈入差分级的偏置设置将是该级增益的一部分、不确定这是否会导致过热(通常、我们认为过多的功率与振荡相关)。  

    我想说的另一件事是、非常大的47uF 反馈 C -运算放大器 Zol 可能不喜欢这种情况、也许、如果您正在振荡、请尝试暂时移除这些反馈。 更清晰的原理图将有所帮助、最好是在 TINA 中。 考虑到第一级 R 值产生的噪声非常高、您的第二级 MFB 滤波器 R 值相对较低、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将您的 MFB RC 值(最好是我能读出它们)放入一个提取正在执行的操作的工具中、也就是说-不确定您为什么要在输入级之后使用100kHz +滤波器、该输入级具有带宽限制(具有大反馈 C)、大约0.3Hz (1/(10k2pi47uF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Michael,

    您可能会看到 反馈 C 的值 、这是错误的。 我的照片中是47pf、而不是47uf。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、很难读取、您能改进图像吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉。

    我只有这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、你可以在 TINA 文件中重做它、并附加不必要的障碍、以在没有明确值的情况下解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggsy、

    您能否澄清放大器升温时的条件?

    这是在仅供电还是您提供输入时进行的? 加热是否是唯一的问题、放大器是否正常工作?

    最棒的

    Hasan Babiker