This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:需要放大直流偏移并将其添加到输出中

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6401, THS3491, OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/933566/lmh6401-need-to-amplify-and-add-dc-offset-to-my-output

器件型号:LMH6401
主题中讨论的其他器件: THS3491OPA695

您好!

我使用的是 Tektronix AWG70001B 任意波形发生器。 发生器的输出为500mV 信号端或1Vpp 差分。 我需要放大该信号并添加直流失调电压、以驱动 VCSEL。 对于生成的信号、我需要一个振幅为3Vpp 且以1.5V 为中心的1GHz 正弦波。 我正在寻找使用 EVM 配置 LMH6401的最佳方法来实现这一点。 此外、如果有人提出其他更好的建议、我愿意听取他们的意见。 感谢您的参与和支持。  

最棒的
特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    使用可变增益放大器是您的要求之一吗? 负载条件是什么? 3V/V 增益不是增益设置之一、但您可以配置为更高的增益设置、并相应地向每个输出添加串联电阻器、以便衰减到所需的增益。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢你的答复。 否使用可变增益放大器不是我的要求之一。 我的主要要求是提供幅值为0-3V 的信号、这需要3倍的增益和1.5V 的偏移。 VCSEL 的负载是动态的、最小值= 20、典型值= 30、最大值= 55欧姆。  

    谢谢、
    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Travis、

    进一步研究后、我认为我们的任何 FDA 都无法满足您的要求。

    第一个问题是、所有具有带宽要求的 FDA 都使用5V 电源、且输出范围最多为3V (LMH6401满足此要求)。 您可以通过将电源电压略高于5V 并使用最大额定电源来解决此问题。 但是、由于需要将 Vocm 设置为1.5V、电源需要不平衡、以便1.5为1/2 Vs。

    第二个问题是动态负载。 即使您能够在 LMH6401等器件上获得更大的输出范围、由于此器件和类似器件上的内部10欧姆电阻器、因此在更改负载时衰减会有所不同。 此外、Vocm 也会通过衰减进行调节、需要进行补偿。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Travis、您能交流耦合吗? >1GHz Cfa、V+输入端具有1.5V 直流偏移。 可能是 OPA695和/或 LM6703、但真正的问题是压摆率、1GHz 时的3Vpp 需要9.4V/nsec。 只有 THS3491接近该值、但不接近1GHz 带宽  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会问 Tektronix 员工他们可能会建议什么。