This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7041:5V 和3V 至4V 下的预期漏电流

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7041, TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907120/tlv7041-expected-drains-at-5v-and-3-4v

器件型号:TLV7041
主题中讨论的其他器件: TLV7031

您好!

我使用了几个 TLV7041比较器来实现不同的功能。  使用一个5V 电压、另一个3V 至4V 电压时、漏极电压是多少? 7041输出是两个电路中另一个芯片的输入、即静态信号。 它是否会对长时间驱动高电平或低电平产生影响?  对于7031、它是高电平还是低电平?  依靠电池电源运行时、需要知道如何尽可能地压榨。  

 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我希望漏极是什么?"

    您是指输出端的拉电流/灌电流吗? 我们需要知道您的输出电阻才能计算此值。 通常、漏极开路输出会由于其上拉电阻器而消耗更多功率。

    由于缺少上拉电阻器、推挽式器件还具有更快的边沿。 除非您需要对器件上的输出进行电平转换、否则我建议使用 TLV7031。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题没有进一步的响应、因此将关闭。

    如果您需要进一步的帮助、请回复或打开新主题。

    谢谢

    卡盘