This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:电压感应

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331, LM339, TL331B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/932171/lm339-voltage-sens

器件型号:LM339
主题中讨论的其他器件:TL331TL331B

您好!

  我们正在使用电压感应电路、我们参考 TI 中的一些文档。 传感电路中使用 LM339。 我们可以从 LM339更改为 TL331吗? 因为 LM339是一个四方封装。 我们需要一 个单级5引脚比较器。

 但在 LM339中、TI 仅使用一个运算放大器、因此使用 LM339有任何特殊的原因。 我们可以更改 IC (TL331)吗?

此致、
NIVETHA A.

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nivetha、您好!

    是的。 TL331是 LM339的单通道版本。 它们在电气上是相同的。

    您可能还需要查看性能得到改进的全新 TL331B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的宝贵支持。

    此致、
    NIVETHA A