This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA818:偏移长期稳定性

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA118, INA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/909401/ina818-offset-long-term-stability

器件型号:INA818
主题中讨论的其他器件:INA118、

您好!  

你好。 希望一切都好。  

我们的客户正在寻找 INA818IDR 的偏移长期稳定性。 我已经看到 INA118中提供了这种情况、但 INA818中不提供这种情况。 如果您能帮助我们向客户提供这些信息、我将不胜感激。  

谢谢、祝您愉快。  


此致、
Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您的发帖。 这是您的客户的要求吗? 我将对此进行研究并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、  

    感谢您的回答。  

    是的、这是我们客户的要求。 希望您能帮助我们提供这些信息。  

    祝你度过美好的一天!  


    此致、
    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    查看来自 Marek Lis 的这篇精彩文章:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    感谢您的支持。  

    这是一个很好的阅读、感谢您的分享。 另一方面、如果您能分享 INA118数据表中所示的数据、我将不胜感激。  





    谢谢、祝您愉快。  


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我将关闭此主题、并通过电子邮件将其从论坛中分离出来。