This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA188:放大器增益误差计算

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA188, TINA-TI, INA592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/933308/opa188-amps-gain-error-caculation

器件型号:OPA188
主题中讨论的其他器件: TINA-TIINA592

大家好、

您是否有用于显示放大器增益误差计算的文档、我们的客户使用4个外部电阻器和 OPA188来设计差动放大器、他们需要知道如何计算增益误差。

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    最快的甲基二极管是运行 TINA-simulation。 您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阳光灿烂

    Kai 是正确的、确定电路增益误差的最快且最完整的方法是使用电路 仿真。 TINA Industrial (购买的版本)包括 最坏情况分析和 Monte Carlo 分析、但免费的 TINA-TI 版本不包括这些分析。  可供免费下载的全新 TI PSpice 工具包括 Monte Carlo、但我不确定最坏情况分析。 我刚刚开始学习该工具。

    不过、我已经创建了下面显示的信息、其中提供了计算差分放大器增益误差的手动方法。 您通常可以选择最坏情况下的极端 R1至 R4、并很容易地出现最坏情况下的增益误差情况。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    非常感谢您的评论、此信息确实很有用。

    客户已有最佳案例分析、但结果不是您知道的、因此客户可能需要典型的误差分析方法来进行分析。 我们知道这可能并不容易、我们只需与您和 AMP 团队核实一下我们是否有有关这方面的应用手册或文档、然后我们就可以自行学习和执行计算。

    非常感谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    尝试将具有四个分立式电阻器的精密运算放大器用作差分放大器时的误差问题可以很好地理解。 这些电阻器需要非常精确的精度来实现 低增益误差并实现高共模抑制比。 因此、创建了将精密运算放大器与精密薄膜电阻器技术相结合的集成差分放大器。 即使能够为该功能获得高质量匹配的电阻器、其成本也会远远超过、并且可能不会像集成差分放大器所实现的那样好。

    如果我要为 这种  应用启动解决方案、我将查看 INA592差分放大器。 它具有极低的增益误差和其他极高的参数 性能:

    •低 μV 电压:40 μ V (最大值)

    •低 μV 电压漂移:±2 μ V/°C (最大值)

    •低噪声:1kHz 时为18nV/√Hz

    •低增益误差:±0.03%(最大值)

    •高共模抑制:88dB (最小值)

    查看这是否是客户的选项:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina592.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    明白了、感谢您的评论。

    此致、Sunny