This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197:OPA197过载恢复时间与传播延迟时间

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904916/opa197-opa197-overload-recovery-time-vs-propagation-delay-time

器件型号:OPA197

您好、支持团队  

  过载恢复时间 与传播延迟时间有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些确实是令人困惑的图、有一点-图40是否应该是5V/div 的垂直刻度? 在图39和40中、什么增益?  

    图31和30可能标记为向后-我怀疑它们正被过驱进入电源轨(但垂直轴没有参考值) 该过驱恢复为零-尝试显示输出开始转换回零的200nsec 延迟?  

    几乎像这些示例试图提供比较器规格(对于非常差的比较器)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    过载恢复时间 是 OPA197输出从满贯输出  摆幅电源轨或负输出摆幅电源轨所需的时间。 设置输入和增益条件时、应确保放大器电路输入电压为 VIN×G = Vs。在图30和31中、输入电平似乎分别约为+2V 和-2V。 由于增益为-10V/V、图31中的输出 将尝试在+2V 输入下摆动至-20V、但会受到+/-18V 电源的限制、不 会达到-18V。相似地、  在图30中、当输入为-2V 时、输出将 在 接近+18V 的电平上相对于输出电源轨向上。 一旦每个图中的输入电平返回0V、它将花费有限的时间、通常 为200ns、 以 使输出恢复并 返回 线性输出工作区域。

    由于 OPA197没有许多运算放大器需要用于输入保护的典型背对背输入二极管、因此它更容易用作高电压比较器。 数据表第9.3节中的说明"OPAx197使用独特的输入架构来消除对输入保护二极管的需求、但在瞬态条件下仍可提供强大的输入保护。" 和" OPA197能够承受高达36V 的最大差分摆幅(运算放大器的反相和同相引脚之间的电压)、因此该器件适合用作比较器或用于具有快速斜升输入信号的应用、例如多路复用数据采集系统、如图53所示。"

    图39和40显示了作为比较器应用时 OPA197的传播延迟时间、Michael 建议这样做。 图40应具有5V/div 垂直刻度、如图 39所以、也有 Michael 建议的错误标签。 这些传播延迟图对于 OPA19x 系列运算放大 器而言有些独特、因为它们可以很容易地用作比较器、并且提供了相关信息以供使用。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复、  

    还有一个问题、  

    为什么传播延迟时间是过载恢复时间的2.5倍至3.5倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    OPA197过载恢复时间就是输出从饱和状态恢复到线性输出所需的时间。 请注意、还有一个非常具体的增益设置、过载恢复时间通常为200ns、其中 VIN×G = VS

     当作为比较 器运行时、传播延迟时间会有更多的时间分量、增益现在会运行开环。 OPA197输出满贯进入每个输出轨、因此存在过载恢复时间、通过运算放大器的实际传播时间以及由于压摆率限制而产生的延迟。 如 图39和40 传播延迟图中所示、总和大约为1us。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程