This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 零漂移、低偏移运算放大器-电流感应-汽车类-AD8630WARZ-RL-Alternate

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2388-Q1, OPA4376-Q1, OPA4388, OPA2317-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929449/zero-drift-low-offset-opamp--current-sensing-automotive--ad8630warz-rl-alternate

主题中讨论的其他器件:OPA2388-Q1OPA4376-Q1OPA4388OPA2317-Q1OPA4388-Q1

你好  

对于汽车 LV 电流感应应用、我们需要 TI 提供一种新的低成本替代产品、如以下所述模拟器件型号(AD8628WAeZ-RL)。 最好是零漂移运算放大器。  

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles

    您是否正在使用四通道? AD8630。 如果是、我建议使用 OPA4376-Q1。 它不是零漂移器件、但经过修整、可提供非常好的直流性能。 至于 斩波器、我们 将 OPA2317-Q1作为低成本解决方案(双通道)、即将发布的 OPA2388-Q1也将推出。 我们还 计划在 Q1中使用四通道 OPA4388。  

    请告诉我、您最感兴趣的是其中的哪一项。  

    Soufiane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们使用四路 IC、其中2个用作电压跟随器/缓冲器。 我们期待 OPA2388-Q1或 OPA4388-Q1。 您能告诉我们这两个器件的暂定发布日期和大约1k 数量的价格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    我们的目标是到年底实现双轨制、到第一季度(暂定)实现四轨制。  

    双通道和四通道的1k 价格应分别约为1.5美元和略高于2美元。  

    我的电子邮件地址是 Soufiane.Bendaoud@ti.com、请告诉我您是否需要样片、以便我为您留出一些样片。