This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:20MHz X10乘以输入、但 Vpp (out)衰减50%

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171, THS3091, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/933387/lm7171-20mhz-x10-times-input-but-the-vpp-out-is-attenuate-50

器件型号:LM7171
主题中讨论的其他器件: THS3091TINA-TI

V1为直流、Vp=1V、 V2为 Vpp=2V 的正弦波、低 V2=0V、高 V2=2V、V spuppler 电源为±15V,、但 当频率为20Mhz 时、Vout 仅 为-7V 至 +7V,、我认为它应该为 -10V 至+10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这是一个电压反馈器件、假设它是200MHz GBP、您的第二级噪声增益为11、对于小信号或大信号、应该大约为18MHz F-3dB -您就会滚降。 如果您需要10和20Mhz 的增益、请使用电流反馈第二级。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供参考原理图? 非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是两个 TINA-TI 原理图、其中包含您发布的初始设计、另一个在第二级使用电流反馈放大器(THS3091)。 您可以根据自己的要求选择不同的放大器、电流反馈放大器在高增益配置中非常有用、因为它的带宽不会受到增益的极大影响。 如果您选择使用电压反馈放大器、则需要比 LM7171具有更大增益带宽的器件(在本例中至少为220MHz)。 您可以观看 此视频系列 、了解有关电流反馈放大器的更多信息。

    e2e.ti.com/.../4135.LM7171.TSC

    e2e.ti.com/.../LM7171_2B00_THS3091.TSC

    最棒的

    Hasan Babiker