This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7322:无相位反转?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7322, LM7332, OPA2192, OPA2202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907631/lm7322-no-phase-reversal

器件型号:LM7322
主题中讨论的其他器件: LM7332OPA2192OPA2202

您好!

我们的客户 有关于 LM7322和 LM7332的问题。

这两个运算放大器是否保证在较大 C 负载下不会出现反相?
客户要求是输入电压在电源轨内。
我认为过压输入会发生相位反转。
我认为 C Load 无关紧要。
是这样吗?
此致、
Hiroshi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好!

    对于电源轨内的输入电压、RRIO 器件绝不会反相。 这是轨到轨输入的主要特性。 高输出电容会导致其他问题。 该原理图将有助于查看可能存在的其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron-San、

    非常感谢。

    没有详细的原理图、但电路信息如下。
    24V、非反相增益=4.5负载:MOSFET Ciss = 5600pF 输出摆幅:0.1V~12V。

    太大的 CLoad、、、
    OPA2192可驱动1nF。

    在 客户仿真中、1k 欧姆串联电阻没有问题、但评估会导致振荡。
    客户将重新选择器件。
    我还考虑了 OPA2202、但 SR 过低。
    由于它用于高压生成电路的 FET 驱动电路、并且很难测量 OPA 输出、因此没有测量数据。
    因此、他们将在切割时测试器件并尝试。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    抱歉、没有原理图、我无能为力。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、

    是这样吗? RF、RG、CF 的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-San:

    我要求客户提供电路信息。 它是一个类似的电路。
       3kΩ Ω
    射频16kΩ
    CF 1000pF
    Rout 3.6kΩ
    CISS = 5600pF
    OPA2192不稳定。 通过将 OPA 更改为 LM7332、然后更改为更大的输出电压、似乎有所改善。

    这个常数是它们的剪切和尝试的值。
    我认为这很困难、因为实际电路和仿真不同、但 TI 的建议会有所帮助。
    此致、
    Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、

    OPA2192的这些值将产生非常稳定的76度相位裕度。

    但是、更改反馈抽头会将相位裕度减小到仅4度(可能不稳定)

    红线是真实的反馈位置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron-San

    感谢您的支持。

    反馈是原始电路(非红线)。
    OPA2192仿真结果良好。
    但是、在实际电路中、它有时会变得不稳定。
    它可能是一个外部因素、因为它是高频电源单元的驱动电路。

    由于设计时间的原因、他们将采用 LM7332、该器件具有良好的实际电路评估结果。
    客户想知道 LM7332是否对该常量值没有问题。
    请告诉我您的价值是否最佳。

    当我使用 TINA 进行交流分析时、看起来很好。
    此致、
    Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、

    这些值适用于 LM7732

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronald - San

    非常感谢。

    此致、

    Hiroshi