This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA348-Q1:OPA348-Q1的支持需求

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA348-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/933825/opa348-q1-support-need-for-opa348-q1

器件型号:OPA348-Q1

您好、专家、

幸会。 OPA348-Q1用于客户。 该项目已经是大规模生产。 有一个 OPA348-Q1是在终端客户方面损坏的。 您能给我们一些建议吗? 谢谢。

以下是客户方面的问题:

器件寿命。 在数据表条件下、器件可以正常工作多长时间?

2.故障分析。

该器件仍然可以工作、但 V+的偏移为0.19V。 当 VDC 为0V 时、V+=0.19V、Vout =0.7V。 当 V+=1.0V 时、Vout =1.51V 。

哪个功能部件可能会损坏? 您能否分享 OPA348-Q1的内部功能? 谢谢。

 

此致
郭松珍
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    通常、我们的器件是在室温下运行10年的规格。 在较高的温度下运行会使规格性能降低得更长。 设备不应像您所描述的那样损坏、因为它运行了很长的一段时间。  

    是否有任何与输出的连接?  

    R1和 R2的值是多少?

    最小和最大 VDC 电压是多少?

    是否有一个与 R1并联的电容器?

    在 负载突降情况下、5V 电源是否有可能超过绝对最大额定值(7.5V)?

    帮助确定哪个引脚损坏的最有用的方法之一是将每个引脚的曲线布线到 Vcc 和 Vee (引脚5和引脚2)。 这将有助于查看器件内部是否存在损坏的二极管、并有助于缩小搜索范围。 客户是否有能力做到这一点?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松镇

    0.19V 的 V+不足以运行运算放大器。 VOUT 高于 V+、因此 VOUT 节点上的其他部分将对运算放大器输出引脚进行反馈。 这是否是怀疑运算放大器出现故障的唯一奇怪现象?