This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401EVM:使用差分放大器施加直流漂移

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/908685/lmh3401evm-applying-a-dc-shift-with-a-differential-amplifier

器件型号:LMH3401EVM
主题中讨论的其他器件:LMH5401

您好!

我对放大单端直流耦合射频信号感兴趣、通过差分放大器转换为差分直流耦合射频信号。 输入信号的直流分量将相对较小(<100mV)。

我们想知道、通过向差分放大器未使用的输入功率施加不同的直流电压、是否可以改变输出射频信号的直流电压:

具体而言、VDC 将不同于射频输入的直流分量、以便移动输出信号的直流分量。

我可以预见此设计有两个问题:1)非零共模电压、2)负输入端子上的射频阻抗不匹配。

是否有合适的方法来设计它? 还是这种类型的设计根本不可行?

谢谢你。