This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高通滤波器放大器请求;低噪声放大器建议

Guru**** 1826200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/908122/request-for-the-high-pass-filter-low-noise-amplifier-recommendation

你好。 我是韩国首尔大学的研究生。

我们尝试使用 ADC 将模拟信号转换为数字信号。

在此 ADC 之前、我们需要高通滤波器和低噪声放大器。

信号的频率为21.6kHz (和谐波为43.2kHz 和64.8kHz)。

您能为我推荐一些产品吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeonghun:

    您希望连接什么 ADC? 您的信号的源阻抗是多少? 您的信号带宽是多少? 所需的增益是多少? 信号振幅是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢你的答复。

    为了回答您的问题、

    我正在尝试在 NI PXIe-6361 IO 模块中使用 ADC。

    我认为源阻抗为50欧姆。

    我不知道信号的带宽。 但它真的很小。

    我要转换的信号的特性可以改变。 但目前它具有-0.22V 偏移和大约0.08V 峰峰值振幅。

    因此、我需要一组高通滤波器和低噪声放大器、它可以消除偏移并更改其安装在 ADC 上的信号。

    (ADC 的输入电压范围可设置为+-0.1、0.2、0.5、1、2、 5、10V)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeonghun:

    我仍然需要您提供更多信息。 0.08Vpp 信号的频率是多少? 您是否需要带通滤波器或仅需要低通滤波器? 此外、滤除 43.2kHz 和64.8kHz 的频率是多少? 您在输入端有哪些类型的波形?

    此外、ADC 还可以使用2点校准方法校准直流偏移。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.08Vpp 信号具有21.6kHz。 我需要高通滤波器。

    我不想滤除43.2和64.8kHz 信号。

    信号的形状将类似于正弦波。

    谢谢你。

    来自 Jeonghun Oh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeonghun:

    根据您提供的信息、我将此 HPF 配置组合在一起。 两个3极 Sallen-Key HPF 组合在一起。 我将不需要的21.6kHz 信号(-0.22V 直流源和0.04Vp 信号)作为43.2kHz 正弦波的输入噪声放置。 我似乎消除了大部分21.6kHz 噪声源。  将电路放在一起并验证噪声分量时、可以在输出端运行 FFT。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/Sallen-Key-High-Pass-Filter-05282020.TSC

    HPF 还有许多其他解决方案。 由于这两个频率非常接近、因此您需要使用高阶滤波器来消除不需要的频率。 您还可以使用陷波滤波器来解决问题。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeonghun:

    您可以通过以下方法或类似方法来实现它:

    e2e.ti.com/.../oh_5F00_opa827.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai