你好。 我是韩国首尔大学的研究生。
我们尝试使用 ADC 将模拟信号转换为数字信号。
在此 ADC 之前、我们需要高通滤波器和低噪声放大器。
信号的频率为21.6kHz (和谐波为43.2kHz 和64.8kHz)。
您能为我推荐一些产品吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。 我是韩国首尔大学的研究生。
我们尝试使用 ADC 将模拟信号转换为数字信号。
在此 ADC 之前、我们需要高通滤波器和低噪声放大器。
信号的频率为21.6kHz (和谐波为43.2kHz 和64.8kHz)。
您能为我推荐一些产品吗?
谢谢!
你好
感谢你的答复。
为了回答您的问题、
我正在尝试在 NI PXIe-6361 IO 模块中使用 ADC。
我认为源阻抗为50欧姆。
我不知道信号的带宽。 但它真的很小。
我要转换的信号的特性可以改变。 但目前它具有-0.22V 偏移和大约0.08V 峰峰值振幅。
因此、我需要一组高通滤波器和低噪声放大器、它可以消除偏移并更改其安装在 ADC 上的信号。
(ADC 的输入电压范围可设置为+-0.1、0.2、0.5、1、2、 5、10V)
谢谢!
尊敬的 Jeonghun:
根据您提供的信息、我将此 HPF 配置组合在一起。 两个3极 Sallen-Key HPF 组合在一起。 我将不需要的21.6kHz 信号(-0.22V 直流源和0.04Vp 信号)作为43.2kHz 正弦波的输入噪声放置。 我似乎消除了大部分21.6kHz 噪声源。 将电路放在一起并验证噪声分量时、可以在输出端运行 FFT。
HPF 还有许多其他解决方案。 由于这两个频率非常接近、因此您需要使用高阶滤波器来消除不需要的频率。 您还可以使用陷波滤波器来解决问题。
最棒的
Raymond
尊敬的 Jeonghun:
您可以通过以下方法或类似方法来实现它:
e2e.ti.com/.../oh_5F00_opa827.TSC
Kai