This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2335:如何确定负电源电压值

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2335, OPA335
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/932614/opa2335-how-to-determine-negative-supply-voltage-value

器件型号:OPA2335
主题中讨论的其他器件: OPA335

大家好、

客户的 OPA2335问题需要您的支持。 下面是与客户实际使用情况相关的仿真图示。

在上述电路架构下、OPA2335的反相输入中存在轻微的负电压 V4 (-0.5 ~+0.5V)。 V3 (-10 ~ 10mV)是目标采样电压源。  

以下是客户的问题、该 V4将如何影响 V3的采样精度? 如果客户需要在 OPA2335中添加负电压电源、如何计算该值? 欢迎使用计算公式。

此致、

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    由于 OPA2335的电源电压范围有限、OPA2335无法处理该电路:

    e2e.ti.com/.../stanley_5F00_opa2335.TSC

    我想该电路的增益过高。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    感谢 Kai 提供仿真。  

    使用5Vdc 单电源电压、OPA335的输入共模电压限制为-100mV < Vcm < 3.5V。 以下电路违反了输入 VCM 要求。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA2335-Vcm-08182020.TSC

    此外、电路增益太大、如 Kai 所指出(电路 中显示的 V3为-1mV)。 但是、您必须先固定直流偏置电压(VCM)、才能获得正确的线性输出响应。 目前、电路无法正常工作。  

    如果您想分析电路、可以使用叠加技术推导传递函数。  

    如果您需要更多助手、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回复。

    当我尝试通过将 R4更改为10kohm 来降低增益时、这是一件奇怪的事情。 V-变为-100mV、voltgae V+为-394.35mV。 但根据运算放大器模型、V-应该与 V+保持几乎相同、对吧? 这背后的原因是什么?

    我提出上述问题的原因是 OPA2335的极端 VCM 会影响客户应选择的负电压电源值。

    此致、

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    V-应与 V+保持几乎相同、对吧? 这背后的原因是什么?

    OPA335的输入共模电压限制为-100mV < VCM < 3.5V。 电路 V-= -100mV、V+=-394mV、这不符合 VCM 要求。  

    当输入 VCM 电压范围超出 OPA335的要求时、输出将不会线性运行。 因此、V+和 V-将不会跟踪(因为输出没有线性响应)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    最好使用理想的运算放大器来查看正在发生的情况:

    稍后,您可以优化 OPA2335电路:-)

    Kai