This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:PGA281电源接口

Guru**** 2386630 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/933292/pga281-pga281-power-supply-interface

器件型号:PGA281

我的输入范围为2.5mV 至20V (直流/单极)、如果我提供+/- 18或+/-15电源、由于数据表中指定的共模范围、我无法测量高于18V 或15V (18-2.5)的信号。 为了实现此范围、我可以使用+24V 和-5V 正电压驱动 PGA281、以便覆盖我的整个输入范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    如果信号为2.5mV 至20V 直流单极、以 GND 为基准、则 PGA281需要 VSN =-2.5V 和 VSP=+22.5V 的最小负输入级电源(轨电源的输入为2.5V)。该器件的额定电压范围为 VSP-VSN 高达36V; 因此、在您的情况下、VSP-VSN 为29V、完全处于有效的 VSP/VSN 电源范围内。 因此、VSP=+24V 和 VSN =-5V 在您的情况下效果良好...

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您在非对称电源应用方面的帮助。