This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:使用放大器和 CMOS 驱动器实现超过24V 的电压

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/909753/ina240-use-of-amplifier-and-cmos-driver-for-more-then-24v

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:LM5101

您好!

我附加了一个可靠的设计、用于由24V 电源供电的 EC 电机控制。

实际上、我认为此设计还使用48V 电源、这是没问题的。

由于 INA 240和 LM5101AMX 的低电平特性、最高可达90V/100V。

是这样吗?

BR

Ralf

e2e.ti.com/.../TMO-motor-control-24V-with-INA240-and-LM5101AMX.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralf、

    看起来不错。

    R728两端的压降是否始终为正? 您能否显示 TP710的示波器图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralf、

    据我所见、它应该在48V 电压下工作。

    为了确保这一点、您可能需要咨询 LM5101的专家、以了解其是否适用于此类新应用。 为此、您只需复制此主题、只需将器件型号更改为 LM5101。

    此致、Guang