This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2673:使用此器件驱动50欧姆负载(一个负载位于 LVCOMS3V3、另一个负载位于 LVCMOS1V8)

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2673, OPA2832, LMH6612, LMH6639, SN74BCT25244, LMH6611, OPA356
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/903872/opa2673-using-this-part-for-driving-50-ohm-load-one-load-at-lvcoms3v3-and-another-at-lvcmos1v8

器件型号:OPA2673
主题中讨论的其他器件: OPA2832LMH6612LMH6639SN74BCT25244LMH6611OPA356

你(们)好

我们计划将 OPA2673用于具有两个运算放大器通道的应用、我们计划使用以下两个通道:
通道1:通道1的 I/P 将为50MHz LVCMOS 3.3V 时钟、占空比为50%、我们希望 O/P 能够使用相同的输入副本驱动50Ohm 负载、因为运算放大器的增益设置为1。
通道2:通道2的 I/P 将为10MHz LVCMOS 1.8V 时钟、占空比为50%、我们希望 O/P 能够使用相同的输入副本驱动50Ohm 负载、因为运算放大器的增益设置为1。
OPAMP 在12V 单电源下运行、而运算放大器的增益设置为1。
我已附上两个 pdf 文件供您参考、其中包含原理图和我们的要求。

善意地建议此电路是否正常工作、或者我们是否遗漏了什么?

e2e.ti.com/.../OPA2673_5F00_Requirement-and-scm.pdfe2e.ti.com/.../OPA2673-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Roshan、

    OPA2673是一款高输出电流反馈器件-它需要一个针对单位增益的反馈 R、而不是短接。

    1.您需要在 I/O 引脚上提供余量以使您的接地端达到+Vin 摆幅、为什么不使用+/-6V 电源

    2.对于单位增益、需要549ohm 反馈 R 来实现稳定性、无需 Rg 接地、因为需要单位增益

    3.使用分离式+/-6V 电源时,您在接地时的逻辑控制将提供全功率,不能确定您需要这么多电源,但您可以稍后再尝试为其供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael

    感谢您的回复。

    我们无法提供+-6V 电源、因为电路板上只有12V、3.3V 和1.8V 电压、因此我们需要生成+-6V 电源、这需要空间和成本。 因此、我们计划在单个12V 电压下进行此操作。

    好的、我们将把 R66、R69替换为549E、Rg (R68、R69)已经是 NU (不会被起诉)。

    我们只需要在3.3V 时提供100mA 的驱动能力、而不需要更多的驱动能力。

    除了我们计划在12V 单电源下运行的电源建议之外、请建议是否需要添加或删除任何内容。

     此致

    罗珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    请注意、在12V 的单电源配置中使用该器件将为您提供2.4V 至9.6V 的输入范围以及大约1.2V 至10.8V 的输出范围。 除非您计划在输入/输出中添加直流偏移、否则您将无法使用此器件重现您的信号。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan

    我们不想添加钳位电路、这会使我们的电路变得复杂。

    我使用单个12V 电源对 TINA 中的电路进行了仿真、并给出了-1.65至+1.65V 的输入时钟脉冲和1.65V 的直流失调电压、这使时钟脉冲从0至3.3V、 我确实得到了与输入复本相同的 o/p 时钟脉冲。

    我们的板上只有3.3和12V 电源。

    是否有任何运算放大 器或 IC 将由3.3V 或12V 电压供电、并且可以在输出端复制输入 LVCMOS 3.3V 50MHz 时钟、驱动能力为50欧姆(66mA 电流驱动能力)。

    此致

    罗珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    您可以共享仿真文件吗? 您的信号的上升/下降时间是多少?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan

    我尚未保存仿真文件、现在无法复制相同的结果。

    让我们离开 OPA2673的讨论、我将从全新的开始。

    您能不能建议使用任何所需的线路驱动器 IC 或缓冲器、或任何其他电路、我们可以通过 LVCMOS3V3 50MHz 时钟(50%占空比)驱动50欧姆负载、且输出抖动最小 小于2皮秒。

    我们的电路板上有12V、3.3V 和1.8V 电压、我们希望避免产生任何其他电源。

    PFA 我们目前使用的参考器件、用于实现我们的目的、但此器件不提供 IC 形式、我们需要此类 IC 形式的器件。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您的明显需求似乎可以通过满足  

    一种将高阻抗输入简单转换为线路驱动器输出的数字器件(串行数字视频世界中存在)

    2.用于复制数字输入并驱动匹配负载的放大器

    两者的一个问题是 PRL-444中的串联输出50欧姆、如果您需要该输出并以50欧姆的电阻终止、通常会失去1/2的摆幅。 负载看起来像100欧姆

    我们将使用2个视频线路驱动器的固定增益来恢复该匹配损耗  

    OPA2832可能会引起关注、该器件速度不够快、无法支持12V 电源、但 LMH 产品系列中可能会有类似的其他器件。 这是中的负电源轨、RRO 固定增益为2版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     虽然也无法支持12V 电源、但 LMH6612可能是另一种考虑使用3.3V 电源的选项。 它也是和 RRO 中的负电源轨、并且具有比 OPA2832更高的带宽、尽管它不是一个固定增益器件。

    对于支持12V 电压的器件、我发现带宽最高的器件 LMH6639也符合其他要求(I/O 范围、输出电流)。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan

    LMH6639不符合我们的带宽和压摆率要求。

    如果我们将从12V0生成5V0、那么是否有部件可以满足我们的要求、即满足带宽要求和电流要求。

    2.我找到了一个 IC SN74BCT25244、这是一个非常旧的器件、它完美地支持3.3V 信号并具有足够的电流、它还支持50MHz 信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    在使用放大器重新创建信号方面、您将有更多5V 电源选项。 您需要了解 OPA356或 LMH6611。  

    2.我会将论坛转移给另一位专家、为您提供有关 SN74BCT25244的更多信息或建议更合适的数字缓冲器。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    SN74BCT25244应该能够处理50MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    SN74BCT25244的要求如下:

    我们将在器件 SN74BCT25244的输入 A 上提供高达100MHz 的 LVCMOS 3.3V 时钟,占空比为50%,我们期望 O/P Y 能够使用相同的输入副本驱动50欧姆负载(66mA 电流)。

     输出 Y 上的上升和下降时间以及时钟抖动是多少?

    我们需要1ns 范围内的上升时间和下降时间、并且输出抖动应在1ps 范围内。

    您建议哪种器件最适合我们的应用、它将满足50欧姆的驱动能力以及上升时间下降时间和抖动性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Roshon、

    我们的大多数器件都没有规格输出转换时间、也没有规格抖动。 但是、很遗憾、我很确定我们的任何器件都无法满足该抖动规格。