This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF411:引脚1和引脚5的电阻

Guru**** 2786205 points

Other Parts Discussed in Thread: LF411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/932172/lf411-resistance-of-pin-1-and-pin-5

器件型号:LF411

大家好、

之前购买的 LF411CN、电阻引脚1和引脚5为24KΩ Ω。 然后将 LF411CN 替换为 LF411CP、引脚1和引脚5的电阻为2kΩ Ω。 可以合理地说、替代器件的电阻不会有太大变化。 请确认 LF411CP 的电阻。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    LF411CN 与 LF411CP 的器件或数据表不同。  我可以在本周测量 LF411CD 样本(与 LF411CP 相同)。   

    LF411CP 电阻的范围应在+/-15%以内。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我测量了 LF411样本、引脚1或5到 V-的电阻为1064欧姆。 这也使得引脚1到引脚5之间的电阻为2128欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    感谢您的回答。
    我还有一个问题。
    LF411CD 是否是 LF411CN 的替代产品? 如果是、它们的电阻值为何如此不同?

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我没有任何 LF411-N 样片、因此无法验证24k 欧姆申请。 LF411和 LF411-N 这两款器件最初由两家不同的公司设计。 因此、我不知道差异的原因。