This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:高增益带宽产品运算放大器

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA859, OPA858, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/909016/lm7171-high-gain-bandwidth-product-op-amp

器件型号:LM7171
主题中讨论的其他器件:OPA859OPA858OPA855

您好:

您能否推荐一些具有高增益带宽积、 至少400M Ω 的运算放大器。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么用途? 有许多超过500MHz 的 GBP 运算放大器已解补偿、这些放大器是否可以接受?

    还有许多电流反馈运算放大器>500MHz -是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们用于 EMI 有源功率滤波器。 它们最好是电压反馈 运算放大器。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例原理图将大有帮助、  

    当您说有源功率滤波器时、这些有源滤波器是否如此-您在那里得到这么高的 GBP 数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、OPA859是一个选项-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我以前犯了一个错误。 我需要 的是>1200MHz GBP 电压反馈 运算放大器。 您能告诉我  GBP 最高 的运算放大器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是符合该要求的所有放大器的列表:

    GBP 最高的是 OPA855和 OPA858

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!