This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:柱塞检测感应查询

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/933249/ina240-plunger-detection-sensing-query

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:DRV110

你(们)好

如果我使用 IC INA 240进行电磁阀柱塞移动检测、我们将了解如何操作

1.如果电磁阀柱塞完全打开/完全关闭?

2.如果任何柱塞由于任何故障而移动速度非常慢,将如何知道。

通常、我看到一些模拟电路将具有 集成 放大器、有源峰值检测器、 运算放大器加法器和比较器、用于了解 Ipeak 和 Ivalley 检查、最后是比较器输出到 ADC、但在这里、我将如何了解我的上述要求?

此致、

shishod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    shishod、

    查看 TIDA-00289。 虽然此设计以 DRV110为中心、但您提到的是一个电路示例、此 TI 设计介绍了电磁阀表征、如何表征电磁阀的电流曲线以及如何处理数据。

    要回答您的问题、

    1.当电磁阀出现故障或柱塞未完全移动时,电磁阀电流没有下降或下降幅度足够,无法超过您提到的比较器电路的预定义阈值。 该结果被解释为故障条件。  本 TIDA 的第4.2.4节提供了大量信息以及此类应用的原理图示例。

    为此、您需要想出一个电路(或逻辑中的指令)来捕获峰值电压和谷值电压的时间、因为曲线中的这些点代表机械运动的开始和结束。 这两个点之间的增量偏差将决定线圈运动开始缓慢。