This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:最大电流输出

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, OPA192, INA592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/909493/xtr305-maximum-current-output

器件型号:XTR305
主题中讨论的其他器件:XTR111OPA192INA592

尊敬的 TI 大师:

XT305和其他一些 IC 能够提供0到24mA 的输出电流、但我需要更多4mA 的输出电流。 这意味着输出电流为0至28mA。

我们是否能够以某种方式使 XT305在该范围内工作? 如果没有、您是否有其他 IC 可以完成该工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitor Silva:

    遗憾的是、正如您在其数据表中看到的、XTR306可以提供高达24mA 的电流。

    XTR111呢?
    它可通过外部 MOSFET 支持高达36mA 的电流。

    或者、您也可以考虑使用运算放大器的 Howland 电流泵电路、请参阅以下应用手册。
    http://www.ti.com/lit/an/snoa474a/snoa474a.pdf
    如果您对该电路感兴趣、我建议您使用 INA592和 OPA192。

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji