This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要零件建议

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907146/need-part-recommendation

主题中讨论的其他器件:TLV3501

团队、

您能否推荐组件或组件系列来满足这些要求?

基本上、我有一个0至-5.0V 的模拟信号、我尝试将其转换为数字0至3.3V 信号。  我的第一个想法是简单的单输出或 LVDS 比较器,但我相当确定,为了使用标准比较器,信号需要首先转换为正信号?

 设计的其他一些属性…

  • 我希望引入小于5ns 的传播延迟和抖动(包括下降沿和上升沿)
  • 理想情况下、电路将输出3.3V 信号、输入信号小于-10mV、但如果我需要添加增益级、我可以这样做
  • 磁滞越低、就越需要越好、换言之、导致3.3V 输出信号下降的信号越高、越好。  例如,我预计输入噪声峰峰值为3mV,因此 -7mV 信号是导致状态变化的理想选择,但由于添加的电路可能会产生噪声,这可能不切实际?
  • 高 CMRR 输入很好

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想 TLV3501可能是适合用于此设计的比较器。

    它具有4.5ns 的典型传播延迟、是一款推挽式器件、因此如果由3.3V 电源轨供电、它将能够输出3.3V 信号。

    该器件具有6mV 迟滞、失调电压典型值为+/- 1mV。

    我仍然对您的输入有点困惑。 您能否描述将馈入比较器的反相和非反相输入的信号?

    此设计中比较器的阈值是多少?

    谢谢、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    理想情况下、任何超过10mV 信号输入的值都将输出3.3V 输出、而低于7mV 输入的值将输出0V。  如果这是一个高阶、我可以以不同的方式调节输入信号、因为设计仍在结合。  

    此时输入信号可能高达5V。  可能需要对其进行修改、使其保持在3.3V 以下。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、遗憾的是、您需要将输入调整为比较器以获得3.3V 输出。

    我在您的初始帖子中没有看到您的输入信号实际摆动为0至-5V。 这肯定会超出共模范围、以便我们的比较器正常工作、并且您需要将输入偏置为正、以便比较器输出3.3V 电压。

    我们目前没有任何开漏比较器可以按照您所需的速度将5V 输入电压电平转换为3.3V 输出电压,但如果您希望输入信号的分辨率电平,我认为您还需要添加增益级...

    这个看起来有点棘手。 我将向我们团队的系统工程师介绍这一点,以了解他是否有任何创新的解决方案,并发布任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    谢谢。 您和您的系统工程师有什么其他想法或更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad

    让我们脱机、因为这需要更清楚的说明才能继续。  我将关闭此帖子、因为我们将离线寻址。

    卡盘