This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM239:OUT 引脚

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM239, LM311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/908861/lm239-out-pin

器件型号:LM239
主题中讨论的其他器件: LM311

是否有办法使用双电源将 OUT 引脚设置为 GND 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是要获得与 LM239的 GND 引脚连接到信号接地相同的性能? 否

    LM311可以实现这一点。 或者在以信号接地为基准的输出端添加一个额外的晶体管级。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 是正确的、它需要额外的组件来满足您的要求。

    随附的 TINA 原理图显示了一种实现方法、方法是添加一个等于为比较器供电的负电源电压的齐纳二极管。

    Chucke2e.ti.com/.../LM393B-split-supply.TSC