This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM7171:LM7171

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7171, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/932872/webench-tools-lm7171-lm7171

器件型号:LM7171
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

是否有任何方法可以配置 LM7171以获得与输入相同或更低的输出? 输入信号10.7MHz @ 1.5V。  我需要使用电位器将输出电压设置为1.5V 至0.1V。 这意味着更改 放大器输出的增益应在1.5V 至0.1V 之间变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Najeeb、也只需执行反相衰减器

    Webench 工具似乎选择 LM7171来获得大量解决方案、而不是新设计中的最佳器件。 列出您对更好选择的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、Najeeb、我在一段时间前就启动了 e2e 查询指南模板、并在今天进行了更新-这可能会有所帮助、  

    有效电路帮助请求的建议–

    1. 如果您的问题涉及特定电路/器件、请务必显示完整电路、最好是 TINA 原理图链接。 调试通常涉及循环器件引脚、以查看交互的双向。 什么是驱动您的输入–您的负载是什么?
    2. “它不起作用”,还有很多需要改进的地方。 在您当前的实施未达到预期目标的情况下、尽可能具体。
    3. 最终、任何设计都有一些目标性能指标。 详细说明这些信息将大大有助于实现有效的终端解决方案。 这可能需要更改器件解决方案。
    4. 要求包括:
      1. 最终输出 Vpp 要求–这将导致一组最小或首选电源–如果您知道您的电源、请报告它们。
      2. 最小/最大频率范围–通常、直流是最小值(如果不是、交流耦合设计提供了一些重要的设计选项)、但最大值是多少–这种增益将为您提供 VFA 解决方案所需的最小增益带宽积。 通常、如果需要关注失真或稳定时间、则需要在信号方面提供比信号所需的更多裕度。 此外、一旦您具有最大信号频率和输出 Vpp、该遗嘱就会设置最小压摆率–同样、如果您关心失真、则器件压摆率需要超过信号要求。
      3. 直流精度要求–漂移通常比25°C 输出误差带更重要。 请记住、TINA 模型的每个项都具有25°C 的标称直流误差值、但在最坏情况下需要考虑器件规格限制。
      4. 任何噪声注意事项–如果是、请报告这些事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以有访问 Webench 工具的链接? 我选择 TI-TINA 中的器件并运行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Najeeb、

    最好使用参数搜索并使用器件产品页面上的 TINA-TI 模型来筛选您的选项。 您可以在其中找到最新的仿真模型。 对于10MHz 的带宽、您可能需要了解精密器件:

    如果尝试构建有源滤波器、您可以在此处使用 webench 滤波器设计工具:

    https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/filter-designer.html

    最棒的

    Hasan Babiker

x 出现错误。请重试或与管理员联系。