This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:IN+/-

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929602/ina180-in--

器件型号:INA180

大家好、团队、

我想确认 IN+/-& Vs 行为。

在客户系统中、当系统不需要使用此器件时、Vs 可能会关闭。

在这种情况下、将信号输入到 IN+/-没有问题、对吧?

此致、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki-San、

    感谢您使用 E2E!

    这是该器件的常见问题。 如 本论坛博文所述、 INA180 (以及我们的大多数电流感应放大器)的有效输入范围与电源电压无关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus-San、

    感谢你的答复。 在 Vs 关闭的情况下、Out1将与 GND 处于相同的电平?

    如果是、您是否会考虑在可能的情况下分享 Out1 = GND 或共享输出级等效电路的原因?

    请注意、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki-San、

    这取决于电路的布局。 放大器内部存在潜在的电阻路径、即使在电源关闭的情况下、少量电流也会通过输入引脚。 如果未正确端接、即使未应用 Vs、也可能会在输出端施加小电压。 输出端接地的负载通常会导致该电压崩溃。 有关更多详细信息、请参阅以下论坛主题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/913773?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=INA180

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus-San、

    感谢您的回复和添加 URL。

    了解这取决于布局、但我们是否有任何参考数据?

    例如、在 EVM 电路中、10kohm 负载接地情况下、当与此类似、关闭 Vs 时、OUT1具有大约10mV 的偏移。

    客户担心 OUT1不稳定可能会损坏系统。

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki-San、

    遗憾的是、我们没有为器件描述此数据的特征。 如前所述、由于偏置电流、输出点将存在少量电压、我们对此进行了分析。 电压来自偏置电流、该电流在器件关断时仍允许流过器件、但其中一些电流也会通过接地引脚流出。 如上所述、该电压大约为微伏至毫伏。 请参阅数据表中的下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus-San、  

    好的。 明白。

    我要确认的一点是、对于 GND 负载、建议使用之前的 URL 10kohm。

    客户在我们的 EVM 上观察到0.6V。 我可以建议使用相同的值吗?

    电阻值是否可能会对输出电压造成损害?

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki-San、

    请参阅 有关 此器件的多通道版本的博文。 这似乎不应损坏器件、因为这是输出电压的异常操作。 通过此论坛帖子:

    '当电源不可用时、输出会通过输入偏置。  即使输入10V VCM 和输入短路、输出也会达到约0.6V。  一旦 VS 到达工作点、它就会返回到正确的输出。

    当 VS = 0V 时、输出未启用、因此驱动器受到很大限制、因为它不是正常运行。  当10kΩ Ω 负载接地时、我们能够将其降至0.2V。  我假设随着您增加负载、您可以进一步降低电压。"

    在这里要与客户核实的一点是、他们实际上将电源拉低至零。 电源不应悬空。