This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4304:使用 THS4304放大 UV 电压信号。

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4304, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907988/ths4304-using-ths4304-to-amplify-the-uv-voltage-signal

器件型号:THS4304
主题中讨论的其他器件: OPA855

我想使用 THS4304 放大 UV 电压信号。

我的信号几乎为220MHz、46uv 脉冲信号。 我想将其放大至46mv。 也许我需要使用两个 THS4304放大器来解决这个问题。

是否有任何参考设计电路可解决我的问题? 或者我可以使用其他放大器吗?

这是我的仿真文件。 我想放大该仿真文件的输出信号。

感谢您的 answer.e2e.ti.com/.../8322.Noname.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能希望使用 OPA855的第一级、即增益为20、然后是增益为5的另一级-目标是在该第二级中使用400MHz、因此至少需要2GHz。 GBP。 或电流反馈器件。 需要分离电源才能使 OPA855正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、OPA855的两个级、每个级的增益为10、这可能是一个好办法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    您是说我需要两个 OPA855来放大信号吗?

    抱歉、我无法理解您的说法 :使用分离电源使 OPA855正常工作。 你能进一步解释一下这一发言吗? 或一些参考?

    也许您可以使用仿真文件让我理解。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该先打开您的文件、  

    您需要在 OPA855 ZT 级上使用+/-2.5V、此外、它在220MHz 下已经大幅提升。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在其他帖子中解决问题时关闭此主题。

    最棒的

    Hasan Babiker