This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634:如何读取批次代码?

Guru**** 2505785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907786/buf634-how-to-read-lot-code

器件型号:BUF634

大家好、  

我有这个部件的 Burr-Brown 版本。 我相信。  T.I.把它们买了出来。 大家现在已经在 TI 拥有了这个部件的品牌。 我只是想知道如何阅读这些芯片来了解时代。 他们都说 BUF634T、然后下面是不同的数字。 似乎我得到了混合批次号码。  

 我不确定如何在此处上传图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我在第一个帖子中的语法。 我不知道如何解决它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    -前两位数字表示年份和月份。

    -第三位数字表示组装地点。

    -以下三位数字表示批次代码。  

    在本例中、这些部件确实来自不同的批次

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    这些是合法器件吗? 我假设它们是这样的。 我是从多个来源购买的。 我想那里有很多老库存。 您如何将假信息告知真实器件? 我还有深棕色的零件。  

    下一步:  

    那么、您如何解读数字?

    38Z6NSE

    有7个数字/字母。 您提到过使用6。  

    3表示哪一年? 8表示8月? 然后 Z 是一个站点。 6的用途是什么? 最后3个是批次编号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭主题、因为它在论坛外部处理。

    最棒的

    Hasan Babiker