This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:具有4V 开关阈值的封装兼容替代产品

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LMV393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/909459/lm2903-footprint-compatible-alternative-with-4v-switching-threshold

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件: LMV393

大家好、

我们是否有与 LM2903 (TSSOP8)封装兼容的替代器件、其最大开关阈值为4.0V 而不是4.0V?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨  

    为了澄清这一点、您是要在 Vs = 5V 时为比较器供电吗? 因此、LM2903共模范围的上限为3V。 但是、您正在寻找一个引脚对引脚兼容的器件、该器件在 Vs = 5V 时支持4V 的共模电压?

    如果您以5V 为器件供电、LMV393是一款引脚兼容的器件。 在 Vs = 5V 时、共模范围扩展至4.2V。

    此致、
    Jonny