This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA567:电池仿真器高纹波输出

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA567, OPA2335, OPA335, BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/932516/opa567-battery-simulator-high-ripple-output

器件型号:OPA567
主题中讨论的其他器件: OPA2335OPA335BQ25121A

我已经制作了基于 OPA567的电池仿真器(见图片)。 但是、在无负载时、输出电压包含高纹波电压(请参阅图片)。 我已经检查了测试点 VDAC 1.8VREF 处的电压、但没有任何纹波。 您能否告诉我如何滤除这些纹波? 谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vo Thai,

    在 DSO 显示屏上看到的是443 kHz 还是452.9 kHz 的纹波频率? 如果是、纹波实际上可能是与 OPA2335/OPA567环路设计相关的振荡。 VOUT 连接了什么类型的负载? 纹波是否在任何特定输出条件下消失?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vo、

    您观察到的不是纹波、而是由两个运算放大器反馈环路产生的"Q"引起的振荡、OPA335以-20dB/十倍频的速率滚降、而 OPA567以-20dB/十倍频的速率滚降。 当您反馈 OPA567的输出时、它将创建用红色圆圈标出的"Q"。 两个运算放大器的 BWs 非常接近、Q 是在 OPA567中反馈环路的单位增益带宽下产生的。 要解决这些问题、我建议执行以下操作。 否则、很难在反馈环路中用零来补偿 Q。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    我更喜欢顶部选择、请参阅随附的仿真。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/opa567-Ripple-08182020A.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    谢谢你。

    是的、您的想法是正确的。 我刚刚尝试了以下几种负载:

    电阻负载:10Kohm@3.8V-波纹与无负载相同。 100ohm@3.8V->无纹波。 具有  较低振幅的100 Ω@3V->纹波。

    具有2.2uF 电容并联的 PMID (BQ25121A)的-BAT 引脚(DUT 中采用的 PMID):无纹波。

    电容大于300uF 的降压/升压 IC 的-VIN 引脚:低振幅纹波。

    因此纹波电平取决于负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我打算在环路中使用 OPA2335来增加开环增益。 我希望尽量减小电源轨的电压输出、以便在使用5V 电源的输出端达到接近5V 的电压(请参阅图片)。 也许我弄错了。

    感谢您共享该文件、但我对 TINA 不熟悉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vo、

    我不相信你的问题已经解决了-->也许你不会观察到"波纹"。  

    请在 OPA2335的输入端执行小步长或大步长功能或脉冲、并观察输出 OPA567的响应。 如果输出未观察到振荡行为、则问题得到解决。 我们相信我们的仿真模型、它表明 您在输出端将具有振荡行为。  

    关于 RL=1kOhm、ACL > 100dB (闭环增益)、它以 OPA567在负载时相对于电源轨的输出摆幅行为为基准。 总体电路增益= GAIN_OPA335 * GAIN_OPA567、但如果其负载较轻(例如 R_LOAD = 1kOhm、ACL > 100dB)、OPA567将摆动到接近轨。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我发布了2种情况的波形图:原始版本和修改版本(x2增益级使用 OPA335)。 我认为问题已经解决。 我还会对您提供的文件进行仿真。 修改电路后、输出方波波形是干净的。

    感谢你的有用帮助。

    修改版本:

    原始版本:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vo、

    它看起来很好。 感谢您的确认。  

    最棒的

    Raymond