请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM358-N 主题中讨论的其他器件:LM358
尊敬的先生:
我在 LM385 (SOIC-8)和 LM385N (PDIP)上进行了电路实验。 原理图如所示、
我使用5伏的电压和安培表来记录电流。
在 LM358N (PDIP)电路中、电流显示为0.7mA 并保持数小时。
在 LM358 (SOIC-8)电路中、电流以与 LM358N 相同的0.7mA 开始、
但几分钟后、电流表显示出25mA 至55mA 左右的不稳定波动值。
您能给我介绍 一下 LM358和 LM385N 之间的一些差异吗?
此致