This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:OPA2376增益问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2376, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/933041/opa2376-opa2376-gain-question

器件型号:OPA2376
主题中讨论的其他器件: OPA376

您好、支持团队  

我的客户使用 OPA2376进行电流放大、由于输出电流很大、因此需要将增益增加到1000

并联 R è 0.5m Ω

R577和 R579 è 266 Ω

R581和 R582 è 200k

R576 è 2M

有什么副作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色、

    首先、我假设您的客户需要进行的测量是低侧(分流器以接地为基准)。  增益的选择是对使用的分流电阻器的尺寸的折衷、除非它们还尝试尽可能减小分流器中的功率耗散; 换句话说、如果选择的分流电阻器更大10倍(5m Ω 电阻器而不是0.5m Ω)、则需要在相同的输出范围内将增益降低10倍。

    其次、1000的增益要求输入电阻器为200欧姆、而不是266欧姆。  

    第三、2Mohm 上拉电阻可防止输出在0A 分流电流下被推入负电源轨、因此可测量低电流电平。   

    使用2Mohm 上拉电阻时、可在输出与任一电源轨的非线性接近50mV 之前测量~5.6A 的最大分流电流-请参阅下文。

    为了增加分流范围、客户可以选择一个更高的上拉电阻器值、这将确保输出级在 Ishun=0A 下以线性方式运行、同时允许高于6A 的更高分流电流测量-见下文。

    此外、无需使用另一个 OPA376缓冲输出、因为在输出摆幅和驱动能力方面、单级能够执行同样的操作。