This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253-Q1:能否同时将 INA253 -Q1用于较低侧、能否将同一 IC 用于电磁阀的开/关电路

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA253, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/932940/ina253-q1-can-we-use-ina253--q1-for-the-lower-side-also-and-can-we-use-the-same-ic-for-just-on-off-circuit-of-solenoid

器件型号:INA253-Q1
主题中讨论的其他器件:INA253INA240

我有电磁阀控制电路的应用、电路可以告诉电磁阀的状态(打开/关闭)、是否有任何方法可以发现电磁阀的缓慢移动、故障。

在我的应用中、我使用的是 PWM 控制电磁阀和非 PWM 控制电磁阀(开/关)、借助来自 DSP 的信号、因此所有此电路都需要使用同一 IC 来检测柱塞的移动。由于空间有限、因此不需要基于霍尔传感器的 IC。

哪 一种是适合我的应用的双向电流测量和单向电流测量?

IAM 使用24V 电磁阀

此外、您还可以建议任何符合上述所有要求的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shishod、

    我还回复了您关于 INA253可用性的另一篇文章 如果您希望两个螺线管使用同一个 IC、我建议查看 INA240并使用外部分流器、以便更好地利用信号信息并减少系统中的误差。 INA240还具有 INA253的增强型 PWM 抑制功能、因此这有助于抑制信号中共模的伪影。  

    关于在没有外部传感器的情况下感测电磁阀柱塞移动/故障的能力、可以完成此操作、但这很重要。 我们有一份很好的文件,讨论了如何在 这里这样做的拟议方法。 请告诉我您有哪些问题。