This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303:反向电池状态保护

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/909089/ina303-reverse-battery-condition-protection

器件型号:INA303

团队好、我们的客户希望确认 INA303是否具有 反向电池状态保护或内置 ESD 二极管、即使它具有双向功能。

谢谢!

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我们讨论的是输入侧、INA303电源侧还是两者?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    再想一想、我想澄清一下为什么我要问上述问题。  有 ESD 二极管、但这些二极管不用于处理大功率或恒定大电流。  它们的目的是针对 ESD 事件。  即使 ESD 在电池反向情况下会正向偏置、除非存在电流限制条件、否则 INA303也会损坏。

    我建议您确保器件不会超出数据表中的绝对最大额定值。

    从这个值可以看到、相对于 GND 引脚、输入不能具有-12V 电压。  对于电源、即使已声明不能处理低于 GND 的电压。  将会有保护二极管、但这不会限制电流并会损坏器件。