This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:TINA 中不提供组件

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2187, TINA-TI, OPA187, OPA4187, OPA189, OPA2189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/932771/tina-ti-component-not-available-in-tina

器件型号:Tina-TI
主题中讨论的其他器件:OPA2187OPA187OPA4187OPA189OPA2189

大家好、

你好。

我们的客户正在寻找 将 OPA2187组件添加到 TINA-TI 库中的方法。  

产品网页上提供的 OPA187 (OPAx187 TINA-TI SPICE 模型)仅为5引脚。 他需要 的是 OPA2187、它是8引脚。

以下是指向器件产品页面 的链接:https://www.ti.com/product/OPA2187#design-development

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    有时、我们不会为 OPA187、OPA2187和 OPA4187等系列产品成员创建单独的模型、因为它们是同一放大器的电气等效单通道、双通道和四通道版本。 OPA187系列恰好是这种情况。 您将在 OPA187网页上注意到、设计工具和仿真将模型列为"OPAx187"、其中"x"是需要 OPA2187或 OPA4187模型时的占位符。

    在其他情况下、需要尝试使用单独的单通道和双通道运算放大器模型、例如 OPA189和 OPA2189。 但是、请注意、这两种模型中的电路是相同的、唯一的区别 是每个模型 OPA189或 OPA2189所示的标签。 后者不会产生双路运算放大器符号。  所做的 工作由当时的模型构建者自行决定。

    几乎所有单个运算放大器仿真模型符号都有5个引脚、即使实际封装可能有8个或其他数量的引脚。 由于运算放大器中8个引脚中的3个通常没有任何功能 、因此符号中不包含这些引脚以简化操作。 如果这3个引脚被添加到 Spice 符号中、它们将需要有内部连接、并且这些引脚需要被连接到电路中的其它东西。 如果运算放大  器与那些未使用的引脚有内部连接、那么如果认为这些引脚对模型行为有显著影响或提供了一些其他重要功能、则可以添加这些引脚。

    TINA-TI Spice 等 Spice 用户处理 OPA2187等双运算放大器的方式是使用两个 OPA187符号。 是的、符号每个都将标记为 OPA187、每个都将有一个 V+和 V-引脚。 只需将每个类似的电源引脚连接到相应的电源即可。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thomas 的详细说明!

    艺术