This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253-Q1:能否使用符合规格的 INA253-Q1 IC?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: INA253-Q1, INA253, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/933008/ina253-q1-can-i-use-ina253-q1-ic-for-my-specification

器件型号:INA253-Q1
主题中讨论的其他器件: INA253INA240

在我的应用中、我使用的是24V 和80mA 螺线管以及6V 和1.8A 螺线管。那么、我们是否可以使用 INA253-Q1 IC?如果没有、那么您可以建议任何具有集成分流器或外部分流器的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shishod、

    感谢您使用 E2E! 我认为,这里的答案是肯定和否定的 由于所需电流很小、我认为内部分流器件不适用于24V 电磁阀。 但是、对于6V 螺线管、您可能会获得相当好的结果。

    我之所以说上述语句、是因为每个器件通过的电流以及封装内预填充电阻器的值。 每个器件的电压都适合 INA253 (它可以处理高达80V 和低至-4V 的共模电压)、但这种幅度的电流信号不会通过 INA253的内部分流器(2mΩ Ω)产生太多的输出电压。 此外、在测量此幅度的信号时、失调误差和偏置电流的比例将在误差方面占据主导测量、并可能使测量毫无价值。 这通常通过利用器件的更多满量程范围来处理、这是通过为该范围的顶部选择一个更大的分流电阻来完成的、当然、这不能通过内部分流器件来完成。  

    2mΩ 第一个电磁阀的驱动信号为80mA、则分流器将在输入端测量(80mA*μ s)= 160uV、 当与器件的失调电压结合使用时、得出以下误差曲线(我允许一些电流进入关断状态、以使图形更易于阅读):

    不过、6V 电磁阀的情况有所不同、因为1.8A 会产生足够的信号、表明失调电压不再主导测量:

    如果您想尝试将此测量值拉入、以测量24V 螺线管、我建议查看 INA240、INA253基于该 INA240、但允许使用外部分流器更好地适应系统。