This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:放大器论坛

Guru**** 2968470 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180, AMC1301, TMCS1100, TMCS1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930097/ina180-amplifiers-forum

器件型号:INA180
主题中讨论的其他器件: AMC1301、 TMCS1100、 TMCS1101

大家好、我在我的电路中使用 INA180测量 交流负载的电流(电压110V)。 INA180由3.3V 电压供电,使用的感测电阻值为1Mohm。 最大电流大约为10A。

我是否可以使用 INA180,请提供您的建议,我是此设计的新用户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gkarthik、您好!

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    下面是原理图。 我使用的是分流电阻器1Mohm。 必须在交流线路上测量电流230V 交流,使用高侧电流监控。 所需的精度为1%或2%。 流经该路径的最大电流为20A。 我使用了电流感应放大器 INA180、但它的共模电压非常低。 请告诉我此电路是否正常工作。

    另外,建议使用适合此应用的放大器来感测200mA 至20A 的电流。 由于这是高电压,我们是否需要添加任何瞬态保护。 要求 仅使用非隔离式电流测量方法。 我的回复太慢了,非常感谢您的快速回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gkarthik、您好!

    您的原理图未通过。 请使用输入框标题中的"插入文件"按钮(回形针)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gkarthik、您好!

    遗憾的是、如果没有额外的隔离或电压电平转换电路、INA180就无法用于此应用。 这是因为 INA180的共模额定值为28V 至-0.3V、因此不会接近230VAC。 大多数电流感应放大器无法测量交流电压轨上的电流、并且仍由单端电源电压供电。

    解决此问题的方法是创建一个交流/直流全桥整流并联稳压器、该稳压器将为 INA180生成较小的电源电压、但也会随输入交流轨浮动。 完成此操作后、需要使用隔离式 ADC 测量或数字化 INA180的输出电压、然后通过隔离式 I2C 缓冲器。

    另一种选择是使用 AMC1301等隔离式电流感应放大器、但您仍需要一些全波整流器并联稳压器来为 AMC1301的高压侧生成电源电压。

    希望这对您有所帮助、

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直接在交流电源上测量的替代方法是使用 TMCS1100或 TMCS1101霍尔效应电流传感器。  它们可以直接连接到交流线路上。  您提到的最大电流为20A、这是这些器件可支持的最大连续电流。  因此、当平均电流低于20A 时、您应该没有问题。