This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4509EVM:SMA 连接器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509EVM, TIDA-00093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/933061/ths4509evm-sma-connector

器件型号:THS4509EVM
主题中讨论的其他器件: TIDA-00093

大家好、

你好。

 THS4509EVM 中 SMA 连接器的器件型号是多少?  与 TIDA-00093参考设计(  Johnson Components 提供的142-0701-201)是否相同?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    此 EVM 中使用的器件是 Johnson 提供的142-0701-801。

    最棒的

    Hasan Babiker