This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:如果我使用其中的两个器件、能否并行连接输入?

Guru**** 2384260 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6222
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/932897/ths6222-if-i-use-two-of-these-devices-can-i-connect-the-inputs-in-parallel

器件型号:THS6222

如果我将引脚1从第一个芯片连接到第二个芯片上的引脚1、并对引脚2执行相同的操作、这是否会导致任何问题?

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    您能否提供原理图? 在本例中、驱动 THS6222的是什么?

    最棒的

    Hasan Babiker