This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521-HT:电源差异

Guru**** 2531260 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521, THS4521-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/932902/ths4521-ht-power-supply-difference

器件型号:THS4521-HT
主题中讨论的其他器件:THS4521

大家好、

THS4521的电源最大电压为+5V、但 THS4521-HT/KGD 只有+3.3V。 您能不能帮助解决运行电源降级的原因。

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    较低的电源电压意味着更少的热耗散、不仅与 OPAMP 的电源电流(固有的自发热)相关、而且与连接的负载结合使用时更是如此。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这有点奇怪吗?  

    这些扩展环境范围部件通常由不同于原始开发组的其他组完成、它们可能有一个特定的井下客户、只需要3.3V 操作。 但是、  

    在自热结温上升过程中、该低功耗器件的工作温度仅为0.5度、  

    2.某些击穿电压可能会下降210度,从而将最大电源限制为3.3V

    3.可能是错误。