This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA990:输出状态、而 VCM 超出规格

Guru**** 2794665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/909038/opa990-the-output-status-while-vcm-over-spec

器件型号:OPA990

您好、支持团队  

我的客户想知道 VOUT 状态、而 VCM <(V-)-0.5V 时、它变为高电平或低电平、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    高于或低于电源电压的电压超过0.5V 将打开内部 ESD 二极管、从而导致高电平电流流入器件。 如果出现这种情况、器件可能会损坏。  

    如果输入电压预计高于或低于电源电压、则应将电流限制为小于10mA (也在绝对最大额定值表中说明)。  

    需更多信息、我建议观看有关电气过载(EOS)的 TI 高精度实验室视频。

    在这种情况下、输出电压可能会轨高电平或低电平、具体取决于输入电压。 如果输入电压高于电源电压、则输出可能会处于电源轨高电平。 如果输入电压低于电源电压、则输出很可能处于电源轨低电平。

    谢谢、

    Tim Claycomb