This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 放大器数据库

Guru**** 1855850 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA991, OPA607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/908722/amplifier-database

主题中讨论的其他器件:OPA991OPA607

大家好、

我正在尝试为本地数据库收集运算放大器属性、我想知道这样的东西是否已经存在。 问题是必须从数据表中挖掘相关数据。 例如、OPA607和 OPA991在产品详细信息下列出了一组不同的属性。

放大器部分主页的"下载到 Excel"选项也不是很有用、因为此 Excel 表仅包含最小的数据。

我希望能够比较各种放大器的噪声级别或共模抑制比等

此外、由于工程任务始终涉及权衡、因此有必要找到一种方法来了解特定放大器集的失调电压与输出噪声等之间的关系 如果这些数据可用、我可以生成图、但它们看起来不可用。

是否有人建议如何构建一个合适的运算放大器数据库。

谢谢、

Zoltán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoltan、

    最接近数据库的是名为"Selguide"的可下载搜索工具

    http://www.ti.com/tool/OPAMPS-SELGUIDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Zoltán、

    我注意到您提到放大器产品页面上的"下载到 Excel"选项没有提供足够的信息。  出于好奇、我转到了页面、向下滚动、检查了更多参数、然后再次尝试下载 Excel 电子表格。  我发现、如果我这么做、新参数也包括在内。  在下面、您可以看到我是如何检查1kHz 和 CMRR 下的电压噪声的。  这可能不是您想要的一切、但比默认值好。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德

    非常感谢您的回复! 自导是朝正确方向迈出的一步。 遗憾的是、这些数据无法以易于使用的格式访问。 我想自己分析数据。 此类工具始终会将您锁定在编写此类工具的人的解释中、不同的人很可能具有相同的标准。

    最棒的

    Zoltán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您的建议! 这不是我所寻求的,但它提供了一种合理的解决办法,所以我将把问题标记为已解决。

    最棒的

    Zoltán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Zoltan、  

    多么有加载的问题-事实上、我领导了一个由5个人组成的团队、在几年前为整个行业的运算放大器提取了内部一致的参数数据库-如果您像我一样制作了大量数据表、 您知道整个行业在某些规格上几乎没有一致性-例如、精密放大器有一个将1kHz 点噪声报告为噪声的奇怪做法-也许、在高速情况下、我们会报告平带值。 最滑的规格可能是输出电流、这意味着对于不同的营销人员和应用人员有许多不同的东西。 即使是相对简单的增益带宽积也容易出错-本文试图将其中的一些层剥回、  

    https://www.planetanalogue.com/why-is-amplifier-gbp-so-confusing-insight-12/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    非常感谢这篇有趣的文章!  

    Zoltán μ A