This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:如何计算放大器#39;s 电源电流

Guru**** 2984730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/932396/tlv9062-how-to-calculate-amplifier-s-supply-current

器件型号:TLV9062

大家好、

以下是需要您帮助的客户提出的三个问题。

1.数据表中"通道分离、直流"的含义是什么? 您还可以参阅下面的屏幕截图。

2.如何计算不同负载和电源电压下的放大器电源电流? 欢迎使用计算公式。

电压输出摆幅是否与 V+和 V-同时低于电源轨?

此致、

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    您是否介意重新附加您的图像?  似乎未能正确连接、我看不到它们。  然后、我可以更好地回答问题1和3。

    这是一 个很棒的关于 测量功耗的 TIPL 讲座。  您将需要使用数据表图来估算器件的静态电流。  这是放大器导通且没有电流流入负载时始终消耗的电流。  任何其他消耗的电流都用于驱动负载。  请告诉我这是否不清楚。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    关于问题1和3、请参阅以下附件。 您还可以在数据表中搜索关键字"通道隔离、直流"和" 电压输出摆幅 "

    1.数据表中"通道分离、直流"的含义是什么? 您还可以参阅下面的屏幕截图。

    2. 电压输出是否相对于 V+和 V-从低于电源轨摆动?

    此致、

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    通道分离是用于确定一个通道如何影响另一个通道的参数。  换言之、如果通道1的输出发生变化、则通道分离会估算通道2的预期变化量。  因此、如果通道1的输出发生1V 变化、则通道2的输出通常会发生10uV 的变化。

    第二个问题的答案是"是"。  该规格对两个电源轨都有效。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Daniel