This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37A75:TRF37系列射频增益块的相位噪声

Guru**** 2899780 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, TRF37A75, TRF37B75, TRF37B73, TRF37C73, TRF37C75, TRF37D73, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907974/trf37a75-phase-noise-of-trf37-family-of-rf-gain-blocks

器件型号:TRF37A75
主题中讨论的其他器件:LMX2594TRF37B75TRF37B73TRF37C73TRF37C75TRF37D73TINA-TI

您好:

我正在使用 LMX2594完全集成式合成器和 LM2490开发一款低噪声合成器、该合成器具有低噪声外部 VCO、可与超低噪声100MHz 基准进行锁定。  

由于产生的低相位噪声、缓冲放大器的"相位噪声"可能是一个问题。  德州仪器(TI)在高达4GHz 和6GHz 的频率下生产出非常出色的中等低噪声缓冲放大器系列(TRF37系列)、其便捷的特性是可在12dB、15dB、18dB 和20dB 范围内提供增益。  15dB 和18dB 增益器件还具有两种功率级别、因此有时可以方便地节省直流电源。  此表中显示了这些器件和主要规格:

部件

增益

噪声图

频率

P1dB

成本

TRF37A75

12dB

4dB

40-6000MHz

5V/80mA/18dBm

0.52美元/1k

TRF37B75

15dB

3.8dB

40-4000MHz

5V/85mA/17.5dBm

0.52美元/1k

TRF37B73

15dB

4dB

1-6000MHz

3.3V/52mA/15dBm

0.43美元/1k

TRF37C73

18 dB

3.5dB

1-6000MHz

3.3V/55mA/16.5dBm

0.43美元/1k

TRF37C75

18 dB

3.5dB

40-4000MHz

5V/85mA/19.5dBm

0.52美元/1k

TRF37D73

20dB

3.2dB

1-6000MHz

3.3V/63mA/16.6dBm

0.43美元/1k

性价比高  将这些用作低噪声合成器缓冲器的唯一问题是未指定"相位噪声"。  这是载波附近的噪声、这是由器件在射频载波周围混合以产生相位噪声(如总噪声)的低频闪烁噪声引起的。  这些器件是 SiGe 双极器件、它们往往具有低闪烁噪声、但未指定。  缓冲超低噪声晶体基准以及可能的超低噪声合成器很容易成为一个问题。

无论噪音是什么,都必须与它一起使用,因为我不知道有什么办法可以通过外部手段来减少噪音。  使用分立式晶体管缓冲器、可以通过发射极去生成来降低该噪声。  据我所知,这部分没有这种选择。  

德州仪器是否曾测量过此噪声?  如果不是、可以测量它吗?  

有关该噪声及其测量方法的讨论、请访问:

www.markimicrowave.com/.../

随函附上相位噪声专家 Enrico Rubiola 的详细文章。

谢谢、

Farron

e2e.ti.com/.../RubiolaAmpPhaseNoise2012.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farron、

    我找不到您要查找的测量数据、但是您应该能够对 TINA-TI 上的器件进行噪声分析以进行估算。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan:

    感谢您的快速回答。  

    如果 TINA 模型准确地表示器件(通常它们是不能完全捕获器件的宏模型)、并且仔细测量了该过程中的晶体管1/f 噪声参数并将其输入 SPICE 模型中、则尝试 TINA 进行噪声表示的建议是很好的。  您能说这两个条件是否正确吗?

    如果它们不正确、并且我们被 TINA 结果误导、则可能导致非常负面的计划结果。

    Farron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farron、

    该模型指出、噪声系数得到了准确表示、这意味着该器件还需要提供适当的点噪声响应。 但是、我无法确认该模型与器件中的1/f 噪声非常匹配。  

    如果您想使用 TINA 模型来获得响应、需要注意的一点是电阻器噪声对总输出噪声的影响。 消除这种影响的一种方法是将电阻器的温度更改为-273 C  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hasan、我认为使用 SPICE 尝试将1/f 噪声转换为载波频率(点噪声系数)会产生很大的问题。  

    首先、 除了需要在 SPICE 模型中获取和输入过程1/f 噪声参数之外、由于 TI 没有实际的测量噪声数据、因此没有机会将宏模型噪声行为与器件的实际噪声进行收敛。  

    然后、必须考虑线性噪声分析(正常形式)仅显示基带的1/f 噪声。  载波周围的上变频是一个非线性过程、并且取决于功率级别、因此 分析必须是谐波平衡或瞬态才能完全捕获噪声的非线性上变。  频谱显示噪声的 FFT 必须具有非常高的动态范围才能捕获噪声、最小值大约为-170dB。  

    TINA SPICE 中是否具有瞬态噪声功能?  如果是、TINA SPICE 瞬态分析和 FFT 能否以该数字精度运行?

    我在这里猜测、最可行的方法是让 TI 测量这些数据。  如果器件在数据表中包含该信息、这将是一个有价值的卖点、表明 TI TRF37缓冲器系列与出色的 TI 低噪声合成器系列非常匹配。  TI 是否有兴趣测量这些信息?  德州仪器具有必要的相位噪声测试能力、因此应该能够进行测试。  

    此致、

    Farron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farron、

    这些是有效点、我同意在转换为相位噪声时、使用 SPICE 模型可能不会精确。 有适用于这些器件的 EVM 可用于收集此数据。   

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我必须告诉我的客户、要使用这些测试、我们要么必须设置相位噪声测试并获取数据、要么抓住机会。  我们的另一个选择是使用噪声数据可用的晶体管来设计分立式放大器。  

    谢谢、

    Farron