This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311EVM 应用中 VCM_ADC 的合理范围是多少

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311EVM, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/908199/amc1311-what-s-the-reasonable-range-of-vcm_adc-in-the-application-amc1311evm

器件型号:AMC1311

尊敬的团队:

我根据 AMC1311EVM 中的电路进行了仿真、我的问题是电路中 VCM_ADC 的合理范围是多少?

如果我错了、请纠正我、我发现 VCM_ADC=1.44V、Vout 开始削波。 因此、我选择的 VCM_ADC 应该小于1.44V、对吧?

它是否与数据表中提到的值 V_CMout 相关?

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,现在我明白了。

    但我仍然不知道 VCM_ADC 在该应用中的优势是什么。 如果 VCM_ADC 连接到 GND、我可以保存电路后的电压、并且 Vout=VoutP-VoutN 直接。 如果我使用它、是否有任何缺点?

    非常感谢!

    Jin Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    那么、您只能处理一个信号极性。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    我不建议将输出直接连接到 GND。  有关 AMC1311输出的此常见问题解答帖子可能有助于:  

    谢谢 Kai!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    VCM_ADC 的点是允许您连接外部独立 ADC 或您可能在典型微控制器中找到的 ADC。  在第一种情况下、您可能有一个允许0-5V 输入范围的 ADC。  您可以为差分转单端缓冲器添加一点增益、并将共模调整为可能的2.5V、以便充分利用器件的满标量程。  控制器中的 ADC 也是如此、其中中点电压可能为1.65V 或1.25V。  如果您有差分输入 ADC、则可以一起跳过缓冲器、只需直接使用 VOUTp 和 VOUTn 即可。  不要像 Alex 所说的那样将输入直接短接至接地端。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom 和 Alex:

    非常感谢您提供的信息!

    但我不想将输入直接短接至 GND。 请看一下我的电路、我想说它是一个纯净的减法器、Vout=VoutP-VoutN、对吧?

    我的问题是、为什么建议添加 VCM_ADC、然后添加 Vout=VoutP-VoutN+VCM_ADC、这有什么优势?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin -  

    您可能缺少的是您提供的电路中 Vout 以外的内容。  这正是我先前尝试解释的内容-如果您的 ADC 使用2.5V 作为其共模输入电压、并且您只有 AMC1311的1.44VCM、则 ADC 上的动态范围将会变宽。  如果您可以通过次级放大器将 AMC1311 VCM 升压到外部 ADC 的 VCM、那么您可以添加一点增益并获得完整的 或接近满(取决于轨到轨放大器的限制)、ADC 的输入范围-无论它是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:

    现在我明白了!! 非常感谢! 感谢您的观看、很抱歉我是这个领域的新手。

    度过一个美好的夜晚!

    Jin Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、Jin、

    很高兴能尽力提供帮助。  如果您有其他问题、请告知我们。