This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:输入隔离澄清问题

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR117, TIDA-01536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/931206/xtr111-input-isolation-clarification-question

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: XTR117TIDA-01536

您好的支持团队、

我已经浏览过 e2e 论坛上4-20mA 回路发送器的几个线程  

这篇文章  和这 篇文章 中,我了解到3线发送器(XTR111)用于本地电源可用的情况
即、DAC 的接地端需要连接到与电源相同的接地端、

对于2线制变送器(XTR117)、需要输入隔离、即 IRET 上的 DAC 接地悬空、并且不能连接到系统接地。  


也许我缺少一些东西、但 TIDA-01536与之相对应。 如果 XTR111由本地电源供电、我在这里看不出隔离有多重要?

在我们的应用中、我们需要一个4-20mA 变送器、我们提供本地24V 电源、因此我要使用 XTR111、但现在我感到困惑了吗?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的是、XTR111用于具有本地电源的应用。 但是、在某些情况下、需要使用输入隔离式3线发送器。 例如、如果数字控制器控制多个不以同一接地为基准的模拟输出、或者您使用的传感器以不同接地为基准、则需要进行输入隔离。 此参考设计似乎提供了一种通用输入隔离式解决方案、适用于任何这些情况。 具体而言、对于您的应用、如果您可以确认您的所有器件都可以在不发生冲突的情况下共享一个系统接地、则您不需要输入隔离。 该参考设计包含一个部分、其中介绍了隔离:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、  

    感谢您的快速响应。  

    在我们的系统中、我们有多种模拟输入类型和单个4-20mA 输出。
    其理念是任何模拟输入都可以映射到4-20mA 变送器、即流量传感器控制阀  


    系统由电池供电、但也接受外部电源进行充电、例如交流/直流适配器和 PoE (隔离式反激式)
    目前没有隔离。 DGND 和 AGND 均通过0r Ω 连接。  

    该系统为现场传感器提供回路电源、并为发送器供电。  
    我想确认该设置是否如图所示工作。

    1您在这里是否看到潜在问题以及是否需要隔离?  
    2如果我们必须隔离、那么只隔离 XTR111块就足够了、或者我们还需要隔离环路电源和 ADC 接地吗?

    谢谢你
    AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    看起来一切都是以同一接地端为基准、因此您不需要任何隔离。 如果您的连接器是长电缆、则可以考虑在可能易受 EMI 或任何过压情况影响的嘈杂环境中进行隔离。 或者、如果由于系统中的瞬态尖峰、AGND 和 DGND 有可能产生电势。  

    第二个问题是、如果您的应用确实需要隔离、则只要接地电位存在差异、隔离就会发生。 在本参考设计中、XTR111向 DAC 提供电压、并且它们共用一个接地端、但接地端的差异是 DAC 和数字控制器接口之间的差异。 那么、这就是数字隔离器的放置位置。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katlynne

    感谢您的澄清。

    因此、如果我理解正确、在隔离式 XTR111参考设计中、24V 将由外部电源或必须隔离的本地电源提供。

    最棒的

    AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    我认为理解这一点的最简单方法是、如果电路的两个部分无法共用接地、则需要隔离。 使用24V 电源和接地的任何器件都需要与电路中使用不同电源和接地的器件隔离、以防这些接地无法连接。 由于我们不知道在参考设计中还有哪些其他模拟输出模块可以连接到数字控制器(可能是其他独立的4-20mA 回路、这些回路可能以不同的接地端为基准)、 无论数字控制器连接到什么其他器件、数字隔离都可以灵活地使电路正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katylne,明白了。 感谢您的支持!